Cables de DVI y cables de HDMI
Los medios de alta definición interconectan (HDMI) y los cables visuales del interfaz de Digital (DVI) son algunos de los componentes eléctricos mas comunes usados en el hogar a través de una variedad de usos domésticos. También están llegando a ser cada vez más comunes para el uso en ajustes corporativos y comerciales.
Cualesquiera sistemas usted está conectando, tenemos una amplia gama de los cables de DVI y de los cables de HDMI en varios tamaños, así como una amplia selección de convertidores para ayudarle a conseguir el la mayoría de sus dispositivos.
Heche una ojeada nuestra opción comprensiva de cables y de adaptadores de fabricantes principales incluyendo Belden, L COM, StarTech.com y RS Pro. Usted puede ser seguro que almacenamos solamente las marcas de fábrica y los productos más de alta calidad, de modo que usted consiga el mejor valor para el dinero cuando usted compra a nosotros.
Con nuestras opciones extensas del filtro, usted puede refinar su búsqueda seleccionando el tipo del conectador, el ángulo, la longitud y el tipo de cable, y el material que usted desea. Hojee y haga compras hoy en línea y encuentre todas las piezas y componentes que usted necesite en un lugar.
¿Cuáles son cables de DVI y cables de HDMI?
Los cables de HDMI se utilizan para transferir datos audio y visuales a través de los dispositivos caseros múltiples tales como televisiones, jugadores de DVD y sistemas video del juego. Los dispositivos de la computadora tales como PC, computadoras portátiles y proyectores pueden también requerir estos tipos de cables y son de uso frecuente en ajustes comerciales tales como instalaciones educativas y oficinas. Permiten señales audio y/o visuales de ser transferido al dispositivo de exhibición en el cual se tapa el componente.
Los cables de DVI eran un desarrollo anterior, antes de la introducción de HDMI, y permiten la transferencia solamente de las señales video. Incluso un más viejo componente es el arsenal video de los gráficos (VGA), un conectador de la bajo-resolución para los dispositivos video. Aunque esto es no más una característica de estándar en la mayoría de los dispositivos, es posible utilizar un VGA al convertidor de HDMI (o HDMI al convertidor de VGA) para transmitir señales a las salidas de HDMI y la exhibición en una computadora o una televisión.
La mayoría de sistemas informáticos modernos viene con un puerto de HDMI para la resolución del sonido de alta calidad y del vídeo.
¿Cuáles son las características de los conectadores del cable de HDMI?
Como con la mayoría de las conexiones eléctricas, un cable de HDMI u ofrecerá un conectador del varón HDMI o un conectador de la hembra HDMI. Los conectadores femeninos se construyen típicamente en los dispositivos, para el uso con un cable del varón-extremo. Los conectadores masculinos de HDMI por lo tanto se proveen lo más a menudo posible como una sola porción en el extremo de un cable de HDMI. Esto proporciona el reemplazo fácil del cable o del conectador.
Los conectadores de HDMI están disponibles con diversos ángulos incluyendo derecho, el eslabón giratorio y de ángulo recto. Un conectador recto es más el campo común y será el más ampliamente utilizado a través la mayoría
usos. Los conectadores de ángulo recto señalan hacia abajo y son útiles cuando el espacio delante de un zócalo es mínimo. Los conectadores del eslabón giratorio permiten un interruptor del ángulo de derecho a los grados de 90.
¿Cuáles son los tipos de adaptadores, de cables y de convertidores de HDMI?
Los tipos principales del tamaño de cables de HDMI son el estándar, el mini cable de HDMI y el cable micro de HDMI. Los mini puertos de HDMI son de uso frecuente en los dispositivos pequeños tales como cámaras fotográficas e incluso algunas tabletas. Los puertos micro de HDMI se utilizan menos con frecuencia pero todavía ofrecen el mismo funcionamiento, apenas en una más escala del lugar.
Dependiendo de los dispositivos usted está conectando, hay una gama de los tipos del cable de HDMI y los convertidores que pudieron ser útiles:
- HDMI extender - Éstos se utilizan para crear un cable largo de HDMI, permitiéndole conectar los dispositivos en mayores distancias. Conectado en el extremo de un cable de HDMI, un cable de la extensión de HDMI proporciona flexibilidad en el hogar al usar los sistemas del trabajo o de la hospitalidad que requieren una conexión.
- HDMI a DisplayPort cable - este adaptador permite que usted conecte un dispositivo con un DisplayPort tal como una computadora, un tablero del escritorio o una computadora portátil con un dispositivo con un puerto de HDMI tal como un proyector o una televisión.
- DVI connectors y cables - A HDMI al cable de DVI permite que usted conecte dos dispositivos donde uno no apoya el otro. Un cable secundario de DVI puede también conectar dos sistemas incompatibles donde uno utiliza la más vieja tecnología de DVI.
- VGA a HDMI cables - éstos permiten una conexión entre dos dispositivos donde uno apoya solamente VGA. Porque apoyan solamente el vídeo y no el audio, usted también necesitará un cable separado recibir el sonido.
- High-speed HDMI cables - tecnología avanzada de la ayuda de estos cables, proporcionando una manera de ver el contenido HD y 3D de 4k ultra con el uso simple de un adaptador. Si usted tiene un dispositivo de HDMI 2.1, usted necesitará un cable de la ultra-alto-velocidad HDMI ver resoluciones más altas.
- USB cablegrafía - si su dispositivo tiene un puerto del USB pero no apoya HDMI, un USB al cable de HDMI significa que usted puede conectar cualquier sistema. Éstos pueden ser útiles para una variedad de sistemas incluyendo las televisiones, los proyectores e incluso los teléfonos de la célula.
Si usted necesita una cierta ayuda en elegir el cable, el adaptador o el convertidor derecho, nuestro friendly team técnico puede ofrecer el consejo y la información, basados en sus requisitos.
Elija RS para su cable de HDMI
Con nuestra selección grande de los cables de DVI y de HDMI, usted es seguro encontrar exactamente lo que usted necesita para conectar y para adaptar sus dispositivos. Si usted requiere componentes y los cables para los usos domésticos o usted necesiten sistemas del negocio de la ayuda que conectan, tenemos productos múltiples de los cuales elegir.
Porque somos una de las distribuidores principales del norte de Américas de componentes electrónicos, usted puede confiar en RS para los productos de alta calidad y el mejor estándar del servicio de cliente.
Para la ayuda y el consejo adicionales, o permanecer simplemente actualizado con conocimiento y noticias de la industria, visite nuestro consejo hub de expert.